This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A66-Q1:TPS7A6601GDGNRQ1,是否可以将其用于7V 输出

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A66-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763325/tps7a66-q1-tps7a6601gdgnrq1-can-i-use-it-for-7v-output

器件型号:TPS7A66-Q1

你(们)好  

TPS7A6601GDGNRQ1,是否可以将其用于7V 输出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    否、TPS7A66-Q1系列器件的额定输出电压不为7V。  建议的运行条件定义了稳压器的设计、特性和运行测试区域。  7V 超出 Vout 的建议工作条件。

    我们有多个通过汽车认证的 LDO、可实现7V 输出。  这里是 我们的参数搜索的链接、我们已针对能够提供至少7V 输出的汽车线性稳压器进行了筛选。  您可以根据应用程序添加其他筛选条件、并进一步缩小列表范围。

    非常尊重、

    Ryan