This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:最大程度利用太阳能电池板

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761720/bq24210-maximum-utilization-of-solar-panel

器件型号:BQ24210

您好!

我正在尝试设计一个具有太阳能的物联网设备、以便为3.7V 锂聚合物电池充电。 我想利用面板的最大功率。 我对申请有以下疑问?

1、将 VDPM 悬空(电池跟踪)或编程到 VBUS_DPM 的更好设置是什么。

2.通过在 TS 引脚上设置电压(VTSB 的30%)来避免有限的电源充电模式。

3.将 EN 接地是否会导致任何问题?

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prudhvi、

    建议将 VBUS_DPM 设置为电池板自身开路电压的80%。

    如果您希望始终能够为电池充电、EN 引脚可连接至低电平。 您能更详细地说明 TS 引脚的使用吗?

    此致、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对由 TS 引脚控制的有限功率充电模式感到困惑。 我的电池没有热敏电阻。 如果我将 TS 绑定到 VTSB、则器件进入 LPCM 模式、如果我为 VTSB 提供30%的电压、则禁用 TS 感应。 获得电池板最佳输出的最佳方法是什么。

    此致、

    Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prudhvi Sagar
    LPCM 将禁用充电计时器、10小时的默认充电时间 将不适用。 如果充电时间减少了10小时或更短、则将 TS 连接至30% VTSB。

    更新了--当典型 VTSB 为2.2V 时,30%为660mV,R-TH 可能为20k,RT1可能为47k,请参阅图12数据表。  此外、20k RT1和10k R-th 的移动公共值可满足33%的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prudhvi Sagar
    上述后 RT1的更新值应为47k (下电阻器接地)、R-TS 应为20k (上电阻器接地)。 这将使 TS 处的电压为 VTSB 的30%、持续660mV。
    但 TS 的安全范围为18.6%至46%或0.40V 至1.01V。 更常见的 RT1值为20k、R-TS 值为10k、这将占 VTSB 的33%、这也是可以接受的。