This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:如何设置和触发 VR_HOT#和 PIN_ALT#?

Guru**** 2611385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763498/tps53659-how-to-setting-and-trigger-vr_hot-and-pin_alt

器件型号:TPS53659

尊敬的专家:

我们希望通过 GUI 了解 VR_HOT#和 PIN_ALT#设置和触发方法。

哪个是 VR_HOT 设置值?  它们之间的关系是什么? 是否可以将 TMAX 设置为低电平、然后再设置为90C?

我们曾尝试修改过热/故障限制、但它们将在刷新所有参数后返回到原始值。

2.为什么 OTW/OTF 全部置位、但 VR_HOT 引脚仍保持高电平?

哪个是 PIN_ALT#设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    VR_HOT#和 PIN_ALT#设置无法通过 Fusion GUI 进行更改、因为它们只能通过引脚20-22上的 SVID 总线进行访问、而不能通过 PMBus 进行访问。 数据表中的引脚说明表列出了每个标志的 SVID 寄存器。 这些功能是控制器内英特尔专有功能的一部分、因此必须使用英特尔硬件进行通信、我们无法将 SVID 功能放入我们的加密狗和 Fusion GUI 中。 由于它们是独立总线上的独立寄存器、因此 GUI 无法更改它们的值、无论它们的默认值是多少。

    1) 1)对于 TMAX、90C 是可能的最低设置。 根据数据表(第23页)、仅允许以5C 为步长的90C 至125C。 您是否在刷新设置和/或重启器件之前将新设置保存到 NVM?

    2) 2) VR_HOT#设置可能高于115C、这就是故障期间它不会置位的原因。 您需要通过 SVID 总线读取 VR_HOT#寄存器以查看其设置。

    3) 3)这些设置中没有 PIN_ALT#、因为它是通过 SVID 总线进行设置的。 MFR_PIN_MAX (A3h)被连接至 PIN_ALT SVID 寄存器(相同的值)、但是只能通过 SVID 总线写入。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    请在此处查看我的评论。
    1.如果 READ_TEMP 高于 TMAX 且 TMAX 的最小设置为90°C、VR_HOT#置为有效
    TEMP_WARN_LIMIT 不是 NVM 位、因此它将在每个下电上电周期的105°C 内固定、但如果您动态更改数字、它仍然有效。
    至于 TEMP_FAULT_LIMIT、NVM 中只有两个选项、第一个选项为115°C、第二个选项为135°C、您可以检查 MFR_SPECIFIC_13中的选项"NVM_OT_FAULT_LIMIT"进行更改、如果您动态更改数字、该选项仍然有效。

    2.您需要通过仪表或示波器检查 VR_HOT#引脚电压。
    PIN_MAX 将 PIN_ALT#置为有效,但它不会立即生效,您需要将新值存储到 NVM 并重新循环3V3,然后新设置才起作用。

    谢谢。
    Chasel