This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62180:最小输出电流(最大值)

Guru**** 2814405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763320/tps62180-minimum-of-iout-max

器件型号:TPS62180

大家好、
关于 TPS62180数据表中的"7.3建议运行条件"、
 对于0.9V≤VOUT≤3.3V、我们可以看到 Iout (max)的最小值为6A、但对于3.3V < VOUT、我们没有对此进行说明。
如何 估算 3.3V < VOUT 时的 Iout (max)最小值?

此致、
Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshida-San、

    您需要的输入电压范围、输出电压和输出电流是多少? 您可以通过计算峰值电感器电流并确保其低于最小电流限制水平来计算任何器件的最小输出电流。