This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62170:TPS62170反馈电阻器选择

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763294/tps62170-tps62170-feedback-resistor-choice

器件型号:TPS62170

大家好、

最近、我的客户正在设计 TPS62170。  

输入:4-16V。 典型值:8V

输出:3.5V、最大输出电流:0.3A。

根据 webench 设计、我可以获得以下设计。 对于反馈电阻器、建议:180k 和604k。

但是、根据我的客户设计要求、他们不能使用100k 欧姆电阻器或100k 以上的值。  

因此、他们希望检查20K 和68K 是否可用于替代原始设计。  

其设计如下所示。 (不需要 PG 功能)。