This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808A-1Q1:为隔离式推挽电源选择变压器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763473/ucc2808a-1q1-choosing-the-transformer-for-isolated-push-pull-power-supply

器件型号:UCC2808A-1Q1
主题中讨论的其他器件:PMP9522

团队、

我们正在设计电动汽车应用中采用 UCC2808A 的推挽式电源。 您对变压器有什么建议(理想情况下适合以下规格)?

感谢您的反馈和帮助。

TI 客户

  • 变压器拓扑:推挽
  • 输入电压:30V
  • 输出电压1:25V
  • 输出电流1:mA
  • 开关频率:500kHz
  • 饱和磁通密度(125°C 时):超过300mT
  • 绝缘(初级到次级):增强型(>1500Vdc)
  • 绝缘(次级到次级):基本型
  • 间隙(初级到次级):>7.3mm
  • 爬电距离(初级到次级):>7.6mm
  • 温度范围:-40°C 至125°C、通过汽车认证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bartosz
    恐怕我无法推荐特定部件。 问题在于、大多数变压器都是定制部件、专为特定应用而设计。 TI 在 PMP9522 UCC2808参考设计中使用了脉冲工程 PA0173变压器、但除此之外、我无法为您提供任何特定的指导。 TI 在其中使用了几家主要的磁性制造商:Wurth、Pulse Engineering、vitec 和 Renco、我建议您使用自己的规格来联系他们。 它们可能已经具有与您的要求接近的内容。
    此致
    Colin