This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193-Q1:LED 短接至 GND 时的响应

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763472/tps61193-q1-responce-when-led-is-shorted-to-gnd

器件型号:TPS61193-Q1

尊敬的所有人:

当 LED 短接至 GND 时、FAULT 如何响应?

2A/2.5A 电流限制是否会继续流动?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们没有专用的 OUTx 引脚接地短路保护。 如果 OUTx 引脚对地短路、则可能会触发2/2.5A 电流限制。