This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:内部高电压隔离

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763361/ucc256303-internal-high-voltage-isolation

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件: UCC25600

您好!

我想将此 LLC 控制器用于200W 应用、其中输入不在400V 范围内、而是在 Vin=800V 范围内。 (Vout=24V)

在数据表中、我看到高侧驱动器和低侧驱动器之间存在"高电压隔离"、但未指定该隔离的程度。

UCC256303的 VCC 设计为恒定 VDC=24V、由外部 AUX 电源供电。

此器件是否可用于此类应用? 自适应死区时间控制是否也适用于800V 输入?

我是否需要使用外部高侧驱动器? TI 是否有更适合此应用的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我现在在数据表中看到 HS 节点绝对最大值为600V。 因此、该器件不能直接在该输入电压范围内使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Attila

    对于 UCC256303、内部半桥驱动器的额定电压为640V。 正确的做法是、它不适用于800V 输入。

    我们的另一个 LLC 控制器 UCC25600将外部栅极驱动变压器用于半桥 FET、因此您可以调整此外部组件的尺寸以支持800V 输入。

    此致、
    Eric