请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 大家好、
我们正在设计一个具有主电源的设计、并使用锂离子/锂聚合物电池来补偿非常偶然的功率降。 我们希望我们的产品能够在不更换电池的情况下运行10年。 我们可以接受容量更高的电池、因此在断电期间是绝对必要的。 我们希望支持高达10.000mAh 的电池。 我正在考虑将 Bq34110用作电量监测计。 您对充电器 IC 有什么建议吗? 我似乎找不到适合我们特定用途的参考设计。
您能否为我提供如何为电池充电以实现最长电池寿命的提示(充电速度和保持最大充电水平对我们来说不是问题)?
此致、
Jeroen van der Laan