This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:DiSEqC 2.x 接收回消息问题

Guru**** 2810835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763435/tps65235-diseqc-2-x-recieving-back-messages-issue

器件型号:TPS65235

您能否帮助我向我的朋友阐明具有 DiseqC 2.x 支持的 TPS65235应用? 在我们的电路中、内部生成22kHz 的发送频率(22kHz TX)。 接收返回消息(22kHz RX)所需的22kHz 检测器是外部检测器(在设计中的其他 IC 中)。 问题是无法接收 DiseqC 返回消息。 已仔细检查电路原理图是否正确。 我的朋友经常错误地指责旁路 MOSFET。 他的测试方法导致他得出错误的结论。 请澄清:
1.您能否判断15欧姆阻抗旁路需要哪种类型的旁路 MOSFET? N 型还是 P 型? 哪一个是正确的? TPS65235引脚 GDR 栅极驱动器是为哪种类型的 MOSFET 设计的? 使用具有相反(互补)类型的晶体管是否会提供预期的工作方式?
2. 您能否确认 DiSEqC 2.x 的工作方式 为了接收 DiSEQc 2.x 返回消息,必须阻止旁路 MOSFET (以在22kHz 时获得15欧姆的输出阻抗,从而允许返回信号通过),并且为了传输22kHz 的信号,旁路 MOSFET 应导通(以获得低22kHz 的输出阻抗)。
3. 是否可以确认要允许第2段、TPS65235控制寄存器2位1:TON_AUTO 必须设置为1。 否则、旁路 MOSFET 将始终导通、并且 从 ODU 接收22kHz 信号所需的15 Ω 阻抗无效。 在旁路 MOSFET 导通的情况下、无法可靠地接收 DiSEQC 回传消息。  
4.您能否确认 MOSFET 类型错误、仍可通过某种方式传输和接收回传消息、但电路应用完全错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它是 N-MOS。 PMOS 在这里无法正常工作。
    2.是的,你是对的。 我想提醒您、在控制寄存器中将旁路 FET 控制设置为自动、然后 TPS65235仅在将旁路 FET 设置为输出音调时才会开启。 在另一个时间、旁路 FET 将保持关断状态。
    3.如果未将 TON_AUTO 设置为1、GDR 引脚的状态将仅取决于 TON_TRANS 位。

    您可以将原理图和异常波形发送给我(sam.zhang@ti.com)。 这对研究这个问题有很大帮助。 谢谢!

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、
    感谢您的快速回复!
    1和2是明确的。
    3.我同意。 我的用例要求 MODE_AUTO 必须设置为1、以允许 EXTM 进行 GDR 控制。
    原理图与 TPS65235 DiSEqC 2.x 应用相同。 没有什么新东西。 如果我的头尾不确定、我将提供波形进行分析。
    现在一切都很清楚! 再次感谢!
    Damian