This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:VIFB 电压

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762591/tps61196-vifb-voltage

器件型号:TPS61196

你(们)好

我是否可以询问 VIFB 电压、因为我找不到与 TPS61196的 VIFB 相关的类似帖子?

根据数据表、VIFB 电压被定义为"IFBV 电压设置范围= 0.3V 至1V"。

如果 R10将 VIFB (最小净空电压)设置为低于0.3V、则会关注什么现象?

在客户电路板上、有一个在某些器件上启动失败的情况。

(现在 R10和 R11为47k Ω 和49k Ω。)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 K:
    IFBx 引脚上的压降被用来为内部电流吸收器提供足够的余量电压、以确保这个电流吸收器能够提供足够的电流。 最小余量电压取决于您需要的电流大小。 如果您没有提供足够的余量电压、则电流阱在某些情况下可能会失败。 那么、您需要的每个通道的最大电流是多少? 您的客户是否以满载启动?
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    感谢您的快速回复。

    ILED 为100mA/通道。 是的、当它在启动时失败时、占空比为100%。
    当 VIFB 被设定为低于0.3V 时、关注哪种现象?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KH、
    它可能无法正确启动、您可以增大 R10值并重试、也可以尝试在启动时取消占空比。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    谢谢! 我会向客户推荐。

    顺便说一下、我不明白为什么当 VIFBV 低于0.3V 时它可能无法启动。
    发生故障的机制是什么?

    此致、
    本志本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KH、
    0.3V 的电流大约为100mA、在您的情况下、您以满电流启动、因此您需要提供足够的余量电压、这种比较有一个内部逻辑和控制电路。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    我们的客户修改了将 R10增加到150k Ω、但阴极电压为150mV。

    另一方面、如果 Vin 从12V 增加到16V、或者总输出电流从600mA 降低到500mA、则阴极电压变为正常(大约340V)。

    我不明白这种现象是什么,根本原因是什么。 您能给我们提供什么建议吗?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、
    您能否与我分享您定制的原理图?
    重新分级
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    我有原理图、但它是机密信息。 我们可以通过电子邮件交谈吗?
    如果可以、您能给我您的地址吗?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、
    您可以发送给我:sean-zhou@ti.com、请为我单击"解决"。 谢谢。
    此致
    肖恩