This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2733的 WEBENCH

Guru**** 2556580 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763317/webench-of-lm2733

主题中讨论的其他器件:LM2733

我们有关于 LM2733的问题。

我们通过 WEBENCH 对 LM2733的电路进行仿真。

问题1.

SHDN 引脚的外部电阻器

在数据表第11页中、"7.4.1关断引脚运行"

。 100kΩ 需要 SHDN 功能、则必须为 VIN 使用上拉电阻(建议使用约50k Ω)。 SHDN 引脚不得悬空。

在数据表第18页中、"9电源建议"

 对于不需要关断功能的应用、可将关断引脚连接到 VIN 引脚。 在这种 kΩ 下、建议在这些引脚之间连接一个47k Ω 电阻器。

在 WEBENCH 中(随附文档)

 SHDN 引脚的外部电阻器为48.7kΩ Ω

⇒请告诉我们50k 100kΩ、47 μ A 和 kΩ 48.7kΩ μ A 不同的原因。

  我们应该使用哪种值?

  请告诉我们有关终端处理的预防措施。

问题2.

  我们将使用该电感器。

   LQH32PN100MN0L (Murata)  10μH、750mA、0.38Ω

  

有问题吗?

问题3.

我们将使用该二极管。

MBRS2040LT3G (Onsemi 导体)  Vf=0.43V、VRRM=40V

www.onsemi.com/.../MBRS2040LT3-D.PDF

有问题吗?

此致、

Takahiro Nishizawae2e.ti.com/.../WEBENCH-LM2733.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    数据表显示、建议使用大约50k-100k Ω(不得介于50k-100k Ω 之间)。 47k 和48.7k 欧姆都能正常工作、您可以信任这两个值中的任何一个。
    2.输入电压范围是多少? 它是恒定值5V 吗? 如果是、该电感器可以满足需求。
    3.是的。 它具有较大的额定电流和电压。 但较高的 VF 可能会降低效率。