This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:请帮助确认原理图设计是否正常

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763417/tps54821-please-help-confirm-whether-the-schematic-design-is-ok

器件型号:TPS54821

设计

请帮助确认原理图设计是否正常? 非常感谢。

TPS54821RHLR


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、
    EN 引脚需要连接到一些高于阈值的电压源。 PWRGD 是一个开漏引脚、需要连接到某些电压源。 我建议您遵循 Webench 设计原理图。 如果您在使用时遇到问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、  

    建议添加0.1uF 输入电容。  

    电 感器的额定电流为5A、对吧? 负载为8A、建议使用大于10A 的电感器。  

    BRS、  

    Edwin。