This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SG3524:SG3524BN 交叉参考 IC 不工作

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761769/sg3524-sg3524bn-cross-reference-ic-not-working

器件型号:SG3524

Ashish、您好!

 

我们正在对来自 TI MPN:SG3524N 的 PWM 控制器进行认证、以获取 Microsemi 的已淘汰器件 SG3524BN。

 

数据表和技术参数与旧器件匹配。 但是、在功能方面、TI SG3524N IC 不适用于较旧的器件。

 

请查找这些器件的相关折衷。 请告诉我您对此的意见。

 

此致、

Parimal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parimal

    Microsemi 站点说此部件仍在生产中-您为什么认为它将过时?

    您是否了解 TI 器件不工作的原因-例如、您能否检查 RT、CT 和 OSC 引脚以查看芯片是否正在运行。 是运行在预期频率上的振荡器。
    您是否已检查关断引脚是否为0V 或接近它。 将关断拉至高电平将禁用控制器。

    不同制造商的器件存在细微差异、这并不少见、这会使其在更换时不会完全下降100%、但从我可以看到的情况来看、我确信 TI SG3524N 可以用于您的应用。

    顺便说一下、您提到的交易并未附带。

    请告诉我您的使用方式
    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Microsemi 说、这一生命周期已经结束、因此需要选择替代器件。

    是的、根据电压电平、RT、CT 和 OSC 引脚正常。 然而、SG3524BN IC 的引脚1和引脚2在原 IC 中为4.2V、而不是4.9V。

    这是所附图像中的原始电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parimal

    请向我发送 CT 和 OSC 引脚的波形以及完整的原理图、以便我更好地了解您如何使用此部件。 如果您不想在此公共论坛上发布原理图、请通过 colingillmor@ti.com 将其发送给我

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parimal
    我们已将此主题移至电子邮件中、因此我将关闭它。 如果我们得出与您的应用无关的任何结论、我稍后将在这里记录这些结论。
    Colin