This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:USB/太阳能充电器锂聚合物电池

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763414/bq24210-usb-solar-charger-lipo

器件型号:BQ24210

您好!

我需要使用 BQ24210创建 USB/太阳能充电器。 太阳能电池板是一个6V 0.6A 面板。  

由于电池没有热敏电阻、我不知道如何处理 VTSB 和 TS。

我已经针对 Icharge 800mA 进行了以下设计。 但是、根据我所读出的内容、我应该只使用介于两者之间的1K 电阻器将 TS 连接到 VTSB。

如果您有一个能正常工作并愿意分享的设计、我将不胜感激。

感谢您的任何反馈。

西蒙-皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您不使用 NTC、我建议您在 VTSB 引脚和 TS 引脚之间添加20k Ω 电阻、然后在 TS 引脚和接地之间添加10k Ω 电阻。

    谢谢