This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:与 UC2907共享 LM5041负载

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5041, UC2907, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761635/lm5041-lm5041-load-sharing-with-uc2907

器件型号:LM5041
主题中讨论的其他器件: UC2907UCC29002

尊敬的先生:

是否可以在 LM5041中实现负载共享、还有以下疑问:

1:如何将 UC2907与 LM5041配合使用、可以在900kHz 下实现

2.如果我与另一个具有相同输出电压的电源并联、是否有任何解决方案可以限制来自输出侧的反向电流。 输出电流额定值为20Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johny、
    是的、可以在负载共享应用中使用 LM5041。 我建议您使用 UCC29002而不是 UC2907、因为 UCC29002是一个较新的部件、总体质量得到了改进、您可以使用振荡器频率为900kHz 的 LM5041。
    不可能仅并联电源并期望实现适当的电流共享。 您将需要使用单独的负载共享控制器对两个电源进行控制、如果设计正确、您将能够以良好的20A 电流共享负载。
    我建议您在进行实际电路设计之前、先获取应用的设计规格并研究 UCC29002的数据表和设计说明。
    希望这对您有所帮助。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,感谢你立即作出答复。 如果我使用数据表中所示的 UCC29002、

    1. LM5041遥感是否受到 IC UCC29002的影响

    2、反馈电路中为什么需要3个二极管(D4、D5和 D6)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Johny
    您在哪里找到了此电路?
    我以前没有见过它。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查找随附的文档。

    e2e.ti.com/.../UCC39002-Load_2D00_Share-Controller-for-TPS40050-Modules.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johny:
    上述参考文档的第4.2节"开始进入完全系统负载"中介绍了二极管 D4、D5、D6的用途。
    在尝试使用这些部件之前、您需要阅读这些文档、并且在继续操作时、您会发现此建议非常有用。

    此致
    John