This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040的电路

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762024/circuit-of-tps61040

主题中讨论的其他器件:TPS61040

我们有关于 TPS61040的问题。

您能否向我们展示以下条件下的推荐电路?

  VIN=5V

  Vout=12V

  Iout=0.083A

我们尝试使用 WEBENCH。

但我们无法获取仿真数据。

我们认为电流限制没有问题。

你知道什么原因吗?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takahiro:
    我认为它是由电流限制引起的。 我已经计算出 Vin=5Vm Vout=12、L=10uH、Efficiency =0.8、Iomaxi 无法达到83mA。
    我将与我的团队联系、以找出解决方案。
    您可以与我分享您的仿真电路吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持!

    我们的客户要求我们使用推荐的 TPS61040电路。
    我们使用 WEBENCH 来显示电路。
    但我们无法通过 webench 检查仿真结果。

    TPS61040的电流限制(最小值)为350mA。
    当 Iout 为83mA 时、我们认为电流限制不是惯例。

    我们正在等待您的回答!


    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takahiro:
    应该注意的是、电流限制针对电感的峰值电流。 峰值电流高于 Iin 或 IO。
    您可以按照数据表的8.2.2检查计算结果。

    TPS61040:采用 SOT-23封装的28V、400mA 开关升压转换器、适用于 LCD 和白光 LED 应用
    产品文件夹: www.ti.com/.../TPS61040
    数据表(PDF): www.ti.com/.../slvs413i
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我们能否在以下条件下使用 TPS61040?
    我们认为这个条件没有问题、只有 WEBENCH 没有应用。

    VIN=5V
    Vout=12V
    Iout=0.083A


    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takahiro:

    下面是我的计算。 电路似乎无法提供83mA 电流。 您的应用是什么?  我对83mA 的数量很好奇。  

    TPS61040/41工作表版本1.0
    输入值   计算的组件值 计算的设计参数
                     
    VIN/V 5.   R1/kOhm 1414.64   IPEAK/mA 400.00  
    VOUT/V 12.         fsmax/kHz 729.17.  
    L/uH 10.         Ioutmax/mA 70.83.  
    VD/V                
    ILIM/mA 350              
    R2/kOhm 162.              
    CIN/UF                
    CO/UF                
    效率/% 85.              
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takahiro:
    这进展如何? 您是否完成了计算?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takahiro:
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。