This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:故障检测输出

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762836/ucc28070a-fault-detection-output

器件型号:UCC28070A

我的客户系统需要 PFC 的故障检测输出(例如 OVP、UVLO 热关断)、以便与连接到 PFC 输出的逆变器进行通信。

从 UCC28070A 获取错误信号或构建诊断电路是否有任何好主意?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuki Itoh、
    UCC28070A 的故障保护内置在 IC 中,没有外部输出。
    故障将触发数据表中所述的关断,但没有外部故障指示标志输出。
    我相信您需要构建一个外部网络来检测和指示您的应用所需诊断的故障。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    非常感谢您的回复。

    我将构建外部诊断电路。

    根据功能方框图、似乎可以通过监控 CSOA、CSOB 或 GDA、GDB 来实现。

    您是否有能够检测 PFC 故障的参考设计?

    此致、

    Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuki、
    否。 我没有适用于此应用的任何参考设计。
    此致
    John