This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:OUTx 周围是否有内部保护二极管?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762287/lp5036-are-there-internal-protection-diodes-around-outx

器件型号:LP5036

您好、E2E、

如标题所示、从 OUTx 引脚到 Vcc 是否有保护二极管?  从 OUTx 到 GND 有什么变化?  我们是否需要担心泄漏的任何原因超出数据表中的最大规格1uA?

此致、

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    让我看看这个问题、周一回复您。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    OUTx 和 Vcc 之间没有二极管、每个输出都有 ESD 保护二极管。

    每个输出的总泄漏可在数据表的7.5电气特性中找到。

    当您测试1uA 关断电源电流时、请确保 Vcc 和 Vled 是分离的、并且没有上拉电阻器以供额外消耗。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenneth、
    您能澄清一下第一句吗? "从 OUTx 到 Vcc 没有二极管、每个输出都有 ESD 保护二极管。" 这似乎有点矛盾。 您或许可以共享一个快速草图或方框图吗?

    谢谢!

    Russell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russel、

    首先、OUT 与 Vcc 之间没有连接。

    其次、输出等效原理图如下所示:

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth