This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65177:VGL 问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762976/tps65177-vgl-problem

器件型号:TPS65177

您好,团队

我们的客户发现 TPS65177的 VGL 电压 不能缩放到7.9V (绝对值)以下。 请帮我解决这个问题?

,、致以诚挚的问候

Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ella、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2017年1月17日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ella、

    我相信您的意思是高于-7.9V 、比如-7.3V 等 如果是、我可以考虑两个问题、这些问题可能会阻止 VGL 超过-7.9V:

    1.-7.9V 是器件中的默认编程 VGL 电压、不超过该电平的一个原因很简单:系统中的 I2C 串行通信可能存在问题、所需的值可能无法正确写入器件。

    2.另一个问题可能是电路设计为不会达到比-7.9V 更高的电平。 请参阅以下数据表中的设计过程摘录、并确保最大上限设计为-7.9V。

    此致、

    辽卡特