This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:器件最短关断时间?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084, TPS62135, TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762347/tps82084-device-minimum-off-time

器件型号:TPS82084
主题中讨论的其他器件: TPS62135TPS82085

大家好、

从 TPS82084的数据表中可以看出、TPS82084是一款同步降压转换 器、它具有使用 N 沟道 MOSFET 的高侧和低侧开关、并且能够实现100%占空比运行。 但是...

1.要使高侧 N-MOS 导通,栅极需要高于源极
2.要为栅极生成更高的电压,您将需要某种泵电荷,而要使泵电荷正常工作,则需要在某个位置进行一些切换。
如果需要某种开关、如何使高侧 MOSFET 100%导通?

设备是否需要最短关断时间?  

请帮助说明如何使用 TPS82084实现100%占空比?

期待您的反馈。 提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    请查看产品文件夹、并在最顶部找到此应用手册: www.ti.com/.../slyt747.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您回复并分享有关"了解低功耗直流/直流转换器中的100%模式"的文档。

    希望您能帮助您稍微澄清一下、

    我看不到该文档提到任何 TPS82040。 您是说 TPS82084的内部电荷泵电路与 TPS62135的电路类似吗?  

    对于 TPS62135、当达到最短关断时间(典型值80ns)时、它会在接近100%模式时降低开关频率。 TPS82040是否发生了这种情况?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    您的客户的应用需要什么? 他们是在调试 TPS82084的相关内容、还是在寻找器件建议? 我们可以讨论这些100%模式的详细信息、但我不确定它对您的应用是否重要。

    是的、应用手册说它适用于所有 TPS62器件。 TPS82只是这些器件的模块版本。 竞争对手也会这样做(NFET +电荷泵)、因此它不是新的、也不是唯一的。 客户为什么对该操作有疑问?

    是的、关断时间是大多数采用 DCS-Control 的器件的特性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您已经回答了我的问题。 感谢您支持本次调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我们的客户正在考虑在噪声敏感型电路中使用 TPS82084、并想知道器件在100%模式下运行时内部电荷泵电路的工作频率。 谢谢您的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    让我看看我是否能找到可在 E2E 上分享的内容。 否则、我将向您发送电子邮件。

    我会说、我从未从这一点中看到过客户问题。 此器件或此器件的较高电流版本 TPS82085用于最高频率射频采样数据转换器 EVM、如 www.ti.com/.../tsw40rf80evm。 在此设计中、它在没有 LDO 的情况下用于为极其敏感的模拟负载供电: www.ti.com/.../slaa758.pdf