This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8545:LED 背光驱动器未使用的输出?

Guru**** 2513865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761969/lp8545-led-backlight-driver-unused-outputs

器件型号:LP8545

我想将此 LED 背光驱动器与4或5个 LED 灯串结合使用。  如何连接未使用的输出?

P/N LP8545SQE/NOPB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、
    对于未使用的输出、应将其连接到 GND。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sean、

    数据表中是否说明了这一点?  如果驱动器接地、为什么不会报告短路 LED 灯串故障?

    谢谢、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、
    我们的大多数多通道背光驱动器都集成了在启动时检测未使用的 LED 通道的功能、并将自动从控制环路中移除。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、
    请帮我单击"解决"按钮、谢谢。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要在数据表或应用手册中查看此内容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、
    我已经向我们的设计人员核实过、这些未使用的引脚可以保持悬空、不应连接到 GND、因为 TI 没有检测到未使用的情况。我很想知道先前的错误信息。
    此致
    肖恩