This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3697:HVLED1、2、3并行运行、可实现更高电流的并联 LED 交替配置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3697

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763236/lm3697-hvled1-2-3-parallel-operation-for-higher-current-parallel-led-alternate-configuration

器件型号:LM3697

最初选择 LM3697用于3串8 LED 背光应用。  由于存在差异、我们的 LCM 可能将3个灯串并联配置、而不是单独的灯串。  LM3697是否存在以并联方式将输出(电流阱)连接在一起以支持3个并联灯串的总电流的潜在问题?  在这种用例中、它的行为是否奇怪?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    这种方法是可以使用的、这是唯一的方案当您使用此配置时、您需要支付费用来将所有 HVLED 配置为同一组(组 A 或组 B)、以便它们同时共享相同的配置。
    此致
    肖恩