This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140A:PG 引脚的放电时间

Guru**** 2525330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62148, TPS62125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761571/tps62140a-discharging-time-by-pg-pin

器件型号:TPS62140A
主题中讨论的其他器件:TPS62148TPS62125

你(们)好

感谢您的一贯支持。

我们的一位客户希望使用数据表中的 PG discharg 函数来控制放电时间。

通过我的仿真、内部放电 FET 似乎具有大约150 Ω 的阻抗。

是否可以建议对 FET Rdson 最小值范围进行放电、以便在客户处计算时间?

谢谢

此致、

Shidara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shidara-San、

    您可以从 D/S 第6页的 PG 电压电平获取 PG FET 电阻 150欧姆是该 PG 电压参数的最大值。 但是、使用此 IC 时、您必须将放电流限制在10mA 或更低。 这需要一个具有 PG 的串联电阻器-该电阻器通常比 PG FET Rdson 大得多。

    但是、我建议使用尺寸更小、精度更高的 TPS62148、它具有内置更强的输出放电功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris-San
    感谢您的及时建议。
    我可以理解、根据 VOL_PG 规格、内部导通电阻为150欧姆(最大值)和35欧姆(典型值)。
    是的。 我们知道、我们必须将放电流保持在10mA 以下。
    由于未指定最小规格、因此假设为0欧姆。
    设计人员必须小于10mA 且仅使用外部电阻器的想法是否正确?
    或者是否可以提供设计保证值的最小电阻值?
    谢谢
    此致、
    Shidara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shidara-San、

    由于未指定、因此您需要假设最坏情况为0欧姆 Rdson。

    TPS62125 D/S 的第8.2.2.3节详细介绍了该电路 该器件具有不同的 PG FET、但概念相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris-San
    非常感谢。
    我可以理解。
    您是否有任何想法以低成本提高放电速度
    因为我可以平静地说、很难在内部满足要求的时间
    这种限制?
    情况
    Vout=3.3V、Tdischarge <35mS、Cout =200uF
    如果我放置外部330欧姆、Tconst=66mS、最好为内部0欧姆。
    谢谢
    此致、
    Shidara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    前面提到的 TPS62148具有更强的放电电路。 应使用此方法。

    您所需的放电电压电平是多少? 3.3V 必须降至什么? 对于任何 RC 放电电路、理论上说它永远不会达到0.000V、因为它将渐近最终值。 必须将其视为放电的电平有多低?

    有效电容是多少? 我想您有200uF 的典型值/标称值、但直流偏置后有多少? 是否可以删除其中的某些内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shidara-San、

    您是否能够找到有关放电要求的更多详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris-San

    非常感谢您的回复。

    我可以用理论模拟相同的现象、并将其告知客户。

    客户现在想、我想结束本次演讲、因为有更多信息

    将是客户的信息。 如果我需要详细讨论、请允许我直接发送电子邮件

    您的需求。

    非常感谢

    此致、

    Shidara