This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386596:特定于 Vsense 到 RST 信号延迟

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762940/tps386596-vsense-to-rst-signal-delay-specific

器件型号:TPS386596

大家好、

我正在深入了解客户方面的 TPS386596、客户希望了解从 SENSE VIT (压降和触发 VIT)到 RST 引脚拉低的延时时间、但在数据表中、这些似乎不是该延迟的数据、因为知道该延迟应该非常小、 但是客户希望了解这一点、因为他们需要非常快速的响应、您是否愿意帮助检查这一点? 我发现 Maxim 的这种情况很具体、延迟不到500 us。  我们想知道 TPS386596的延时时间是多少。

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sulyn、

    请使用 TW (SENSE)来确定下降传播延迟。 请记住、4us 典型值与未给出的最大值一起提供、因为该值将受运行条件和应用的影响。 减小/RESET 输出上的寄生电容将缩短转换时间。

    如果您需要基准数据或有其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael