This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:新变压器设计与放大器;组件值

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910, UCC28910FBEVM-526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762292/ucc28910-new-transformer-design-component-values

器件型号:UCC28910

黄宏

我们 正在开发  一种与 UCC28910配合使用的变压器的新设计。   此变压器原理图如下所示、而端接1和4将连接到初级侧 GND (高压接地) 、就像 UCC28910FBEVM-526一样。  请帮帮我

1) 1)使用 变压器初步数据表中规定的参数、验证原理图中所示的输出目标是可以实现的。

2) 2)协助选择元件值、以便在原理图中提供所述的输出目标?

谢谢!

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    是否可以重新发布附件? 我认为他们不会将其添加到您的原始帖子中。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、能否提供电子邮件地址将数据表发送给您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您可以通过 ben.lough@ti.com 向我发送电子邮件。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送。 谢谢 Ben。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我将继续并关闭此 E2E 帖子。 如果您对原理图审阅有任何后续问题、请随时向我发送电子邮件。

    此致、
    本·洛夫