This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:TPS62175

Guru**** 2611385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762052/tps62175-tps62175

器件型号:TPS62175

您好!

当我将 TPS62175DQC IC 上的"SLEEP"引脚连接到 GND 时、我确实希望输出端的电流会下降、但无论 SLEEP 引脚的状态如何、我的电路仍然能够提供500mA 以上的电流。  

当 SLEEP 引脚连接到 GND 而不是"ihh"逻辑(我的电路中大约为6.5V)时、我可以测量从30uA 下降到8uA 左右的静态电流。

有什么关于我做错了什么的想法吗?

我已经制作了四个板、并分别对每个板进行了测试、结果相同。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaveh、

    当器件进入睡眠模式时、在该状态下不应提供+500mA 的电流。  

    您能否提供系统的电路原理图?

    为了更好地帮助您处理查询、您是否还能提供有关30uA 和8uA 静态压降的波形、以及输出端的输出仍然为500mA?

    感谢您与我们联系。

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    我在连接负载之前能够测量静态电流、以确认 IC 实际上是响应睡眠引脚上的状态变化。

    当 SLEEP 引脚保持悬空(根据数据表的内部下拉电阻)并连接至 GND 时、我会得到相同的结果

    遗憾的是、我无法提供电流波形。 测量是通过 DMM 完成的。

    感谢您的帮助、

    Kaveh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaveh、

    请您与我们分享:

    您的负载设置是什么? 进入睡眠模式时、您的系统负载是否发生变化?
    否则、器件将自动恢复正常运行。

    您能否看到、当您尝试进入睡眠模式时、PG 引脚是否保持高逻辑状态?
    您的输入电压是多少? 您能否在测试期间提供输入电压波形?

    非常感谢!
    此致、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    找到它、最后一段、数据表第11页。 已确认 PG 信号变为低电平大约100uS、然后又变为高电平。 之后、器件看起来像是 ti 进入正常运行模式。

    谢谢、

    Kaveh