This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22925:TI 负载开关交叉产品

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22925, TPS22990, TPS2552, TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763214/tps22925-ti-load-switch-crosses

器件型号:TPS22925
主题中讨论的其他器件: TPS22990TPS2552TPS25221

您好!

我正在尝试找到几个负载开关器件最接近的 TI 产品。 我找到了我认为最接近的匹配项、但我正在寻找验证、或者其他任何匹配项都很合适。 我没有这些器件的任何客户规格、我只是在寻找与这些比较器件最匹配的器件。

SLG5NT1477VTR - www.mouser.com/.../SLG5NT1477r122_01062014-876356.pdf

TI 交叉参考 TPS22925

G5244A31U

www.gmt.com.tw/.../EDS-5244.pdf

TI 交叉参考- TPS29929D  

如果有任何意见、我们将不胜感激!  

谢谢、  

-Olivia Morell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivia、  

    感谢您与 E2E 联系! 请在下面找到您的问题的答案:

    SLG5NT1477VTR:3-5.25V、6A、9.8mΩ Ω 负载开关"

    [AH]:要与 SLG5NT1477V 进行对比、我认为 TPS22990是最佳选择。 TPS22990可支持高达10A 的电流、具有较低的导通电阻、并包含电源正常(PG)、快速输出放电(QOD)、可调压摆率(CT)和比 SLG5NT1477V 更大的 VIN 范围。

    GMT G5244:2.7 - 5.5V、2.5A、120mΩ Ω USB 负载开关:

    [AH]:由于 G5244具有电流限制功能、我建议查看 TPS25221或 TPS2552/3。 这些器件提供更好的 Ron、快速 RCB 响应时间和可调电流限制。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Arthur!