This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD85302L:TI FET 交叉参考

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD25402Q3A, CSD18511Q5A, CSD17575Q3, CSD87313DMS, CSD85302L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763201/csd85302l-ti-fet-cross

器件型号:CSD85302L
主题中讨论的其他器件:CSD25402Q3ACSD18511Q5ACSD17575Q3CSD87313DMS

您好!  

我正在尝试找到几个 FET 器件最接近的 TI 产品。 我找到了我认为匹配的结果、但我正在寻找验证方法、或者其他任何方法都很适合。 我没有这些器件的任何客户规格、我只是在寻找与这些竞争对手器件最匹配的器件。  

AON5820  

aosmd.com/.../AON5820.pdf

TI 可能的交叉产品- SCD85302L

AON7405

www.aosmd.com/.../AON7405.pdf

TI 可能的交叉参考- CSD25402Q3A

AON7428

www.aosmd.com/.../AON7428.pdf

TI 可能的交叉参考- CSD18511Q5A

如果有任何帮助、我们将不胜感激!  

谢谢、  

-Olivia Morell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olivia、
    很高兴听到您的声音、感谢您的询问。 对于 AON5820、CSD85302L 是一款近似匹配的器件、但其封装尺寸和封装有所不同、并且具有更高的导通电阻。 您还应查看 CSD87313DMS。 它具有较低的 RDS (ON)、并且采用3.3x3.3mm SON 封装。 对于 AON7405、虽然 BVDSS 仅为-20V、而 AON7405为-30V、但 CSD25402Q3A 看起来是最接近的匹配项。 对于 AON7428、我建议使用 CSD17575Q3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John!