This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ24040和 BQ2404X 系列故障排除提示、无输出、充电电流低、提前终止等。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ24090, BQ21040, BQ24050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763227/faq-bq24040-and-bq2404x-family-trouble-shooting-tips-no-output-charge-current-low-early-termination-and-others

主题中讨论的其他器件:BQ24040BQ24090BQ21040BQ24050

如果我们发现 BQ24040或类似器件存在问题、有哪些故障排除建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也适用于 BQ21040、BQ24050和 BQ24090系列器件。

    器件系列的一些故障排除技巧

    如果器件未开始充电、则无电池电流检查:

    1. 正常运行时、TS 引脚电压需要介于278mV 和790mV 之间

    2. 检查输入电压低于 OVP 6.6V。

    3. 仔细检查 ISET 和 PRETERM 电阻、低充电电流可能会导致问题。

    充电将开始、但电池电流低于目标值:

    1. TS 引脚电压需要处于正常范围内。 在低温条件下、半充电会将电流 TS 降低至790mV 至1230mV 之间

    2. ISET2引脚、浮动将将电流限制为100mA

    3. 输入电压低、整个器件需要700mV 至1000mV 的压降才能获得最大输出电流。

    4. 内部热限值、如果芯片温度达到125C、则输出电流将减小以控制热上升。

    充电可能提前终止或在较低电压下终止:

    1. TS 引脚电压需要处于正常范围内。 在高温下、充电电压将在278mV 至178mV 之间降至4.06V TS。

    2. 电池和充电器之间的电阻将增加 BAT 端子上的电压并显示为更高的电池电压。

    此外:

    1. 测试标准负载所需的电池或电池仿真器将不起作用。

    2. CHG 和 PG 引脚将提供对器件状况的一些见解。

    3. 检查 ISET 上的电压、它应该与减少400的输出电流成正比。 IOUT/400 * R-ISET。

    4. ISET 上的电压代表输出电流、而 PRETERM 上的电压代表端接点。

    5. 正常充电电流的电池电压需要介于2.5V 和4.1V 之间。 低于或高于该值、电流会降低。