This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 寄存器配置

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762913/bq25703a-bq25703a-register-configurations

器件型号:BQ25703A

尊敬的:

 BQ25703A 演示是16位寄存器配置、但 MTK 平台是8位。如果需要、每个8位寄存器都有写入器。

  例如、当配置充电选项0寄存器时、如果需要在 MTK 平台中分别写入0x0和0x1寄存器值。

2.初始化时需要配置哪些寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Xiaowei、

    1、将充电器的16位寄存器视为一个具有连续地址的两字节寄存器。 对于 I2C 上的8位、您实际上将首先写入 LSB。 写入0x0、然后另一个 I2C 写入事务写入0x1。

    2.请更加具体地说明您希望充电器执行的操作。 除非我知道您需要充电器的哪些功能、否则我无法提供有关配置的更多详细信息。


    此致、
    Joel H