This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:进入 CV 模式时振荡电流

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763063/bq25700a-enter-cv-mode-chage-current-oscillated

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件:BQ25700

BQ25700解决方案:

12V 输入:

充电电压13.2V;  

问题:CC 级  正常;一旦进入 CV 模式、充电电流就会随附振荡。 如何解决? 请尽快向我提供您的建议。 谢谢

e2e.ti.com/.../BQ25700-issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Jelly、

    如果您对 VSYS 应用负载、该振荡是否会消失? 此测试是在 VSYS 上加载还是在加载时完成的?

    当电池电压如此高时、您能否对 SW2节点进行示波器捕获?

    当发生振荡时、您能否捕获所有充电器寄存器设置?


    此致、
    Joel H