请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 主题中讨论的其他器件: BQ34110
你好。
我正在进行基于 BQ25713和 BQ34110的设计。
尽管大多数控制任务都将由微控制器执行、但我想将 BQ34110的/ALERT 引脚连接到 ILIM_HIZ 网络、作为一种冗余方法、如果出现过压/过热或二者的组合、强制 BQ25713停止对电池(镍氢电池)充电。 理想情况下、微控制器会执行该操作、但我需要失效防护回退。
当这种情况发生时、我希望负载仍能得到供电。 我知道我应该将 BQ25713配置为直通模式、以实现这一点。
上述内容是否合理?