This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23608:空载运行

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ23608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762175/lmz23608-no-load-operation

器件型号:LMZ23608

你好!

我们选择了 LMZ23608模块来加快我们的设计。 输入电压:11... 21伏。 输出电压:5V。 最大输出电流:6A。 我认为一切都很好。 我们只有一个问题。 我们的最小 输出电流可低至0 (零)安培。 在这方面、我不确定模块 控制回路稳定性、 模块加热、模块内部组件应力等

此外、很难依赖 PSPICE 模型、因为在 RLoad 不是无穷大的情况下、这些模型在数学上已经准备好。

是否有人尝试在空载条件下使用此模块? 最小负载的值是多少(如果有)?

感谢您的任何帮助!

谢谢、Andrei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrei、

    LMZ23608应在空载情况下正常工作。 我没有预见到任何问题。

    数据表的第10页具有从空载条件开始的线路和负载调节曲线。

    以下是数据表链接:

    如果您需要任何其他支持、请告知我们。  

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    感谢您的快速回复!

    之前我们已经尝试过 MIC45212-2 (此处是数据表的链接  )。  

    MIC45212曲线也是在空载条件下开始的。 但是、当我们在空载模式下将其安装到电路板中时、模块温度迅速上升至85°C、并且出现了声音不响的情况。 这就是为什么我这次非常怀疑的原因:)

    尊敬的 Denislav:

    如果您手中有 LMZ23608评估板、请进行空载实验并报告模块温度或任何异常行为(如果有)? 这对我们来说非常重要。

    此致

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrei、
    让我查找评估板。 我们可以为您执行此测试。 我希望在明天为您提供一些有关这方面的数据。

    我相信我们不会遇到问题、但我们会为您提供数据。

    谢谢、
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrei、  

    这里是评估板的一些测量结果。  

    21V 输入电压、5V 输出电压、空载:

    12V 输入电压、5V 输出电压、空载:

    这些测量是在室温下进行的。  

    但愿这对您有所帮助。  

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Denislav:

    感谢您付出的时间和努力! 我们将模块投入到设计中。

    此致
    安德烈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您使用 E2E 论坛 Andrei。
    谢谢、
    Denislav