This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:LMR16006

Guru**** 2510355 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763195/lmr16006-lmr16006

器件型号:LMR16006

我们根据 LMR16006XEVM 中的参考设计在此稳压器中进行设计。 C4和 C5是大型 MLCC 陶瓷电容器。 遗憾的是、由于全球供应链短缺、这些类型的上限风险很高。 我们可以替代电解质吗? 有哪些问题?

谢谢你

丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rich、

    您可以使用低 ESR 电解电容器替换其中一个电容器。 您需要在输出端保留一个小型陶瓷电容器(4.7uF - 10uF)。 该电容器应形成从输出端到接地端的小环路。 电解电容器可以放置在远离输出的位置。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!