This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 自举电容器选择

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54425, TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760776/bootstrap-capacitor-selection

主题中讨论的其他器件:TPS54425、 TPS54331

许多直流/直流转换器需要0.1uF 陶瓷电容器用于自举电容器。

如何选择电容器? 我想知道电容器规格的判断方法、如额定电压、直流偏置电压、尺寸等。

我们实际上可以使用哪种电容器?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    应在每个数据表中推荐此信息。 应使用符合数据表中详述的电容和电压额定值的陶瓷电容器。 通常、启动电容器过大、可能需要几个开关周期才能将 CBOOT 充电至稳定状态值。 另一方面、通常太小意味着电容器可能没有足够的能量在开关周期期间维持稳定状态电压。 这会降低 FET 上的有效栅极电压、而 FET 也不会导通、这会导致 FET 中的功率耗散增加/整体效率降低。

    您是否在查看特定器件及其启动电容器?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn-San、

    我将查看 TPS54425和 TPS54331。
    在数据表中、仅需0.1uF 陶瓷电容器即可写入。 我想它没有描述尺寸或有效电容值?
    通常、允许多大电平有效电容值? 达到0.1 μ F 的50%或70%?

    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sasaki-San、

    感谢您分享器件型号。 我查看了数据表、我同意需要0.1uF 的电容。 我建议使用 X7R 或 X5R 电容器。

    我还将复制产品专家进行评论。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn-San、

    感谢您的支持。

    电容特性是指尺寸或额定电压等的差异。

    因此、我们想知道我们应该选择哪种电容器。 甚至允许的有效电容值也很有用。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    选择启动电容器并不是太重要。  折衷方法是更快地降低充电值、而较大的充电值将保持更长的时间。  通常情况下、IC 引导充电电路采用特定标称引导电容值设计、例如0.1uF 引导电荷可能与低压器件的 VIN 二极管压降、内部稳压器的二极管压降一样简单(例如 TPS54425示例的 VREG5)、 或更复杂的引导充电电路、适用于 TPS54331等宽输入电压器件。

    让我们看看 TPS54425的示例。  该启动电容为0.1uF、50V、X7R、10%、0603。  引导电容器上的实际电压略小于5V。 5V 时该电容器的直流偏置特性实际上高于0.1uF。  我看到 TPS54425 应用中使用了16V 电容器(几年前我曾直接支持 TPS54425)。  即使额定电压为16V、电容仍超过0.1uF 的95%。  实际上、我不关心引导电容器典型电容的70%到75%、但正如您从上面可以看到的、选择电容损耗不大的电容器相对容易。

    希望这对您有所帮助。  如果您需要更多指导、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的回答。

    当电容器尺寸变小时、直流偏置特性变得更糟。 它约为0.1 μ F 等的50%...

    在本例中、我们是否应该将电容值从0.1uF 更改为大约0.22uF、因为我们具有更大的有效电容值?

    或50%的有效电容0.1uF 是否没有问题?

    此致、
    Kohei Sasaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    这始终是一种工程折衷。  我找不到直流偏置效应如此严重的特定示例电容器。    在典型启动电压下、即使是0.1uF、0402、10V 也仍然具有超过85%的电容。  它实际上仅对低频/高占空比应用或在输入电压低于标称启动电压且占空比超过100%的低净空压降模式下运行时起作用。  在这种情况下、引导电容器可以在高侧导通时间内放电至低于引导 UVLO (如果器件在引导电压上具有 UVLO)、然后高侧导通时间将提前终止。  如果您担心电容不足、请完全选择其他器件。  我在找到符合建议值的合适器件时没有遇到困难。