This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A:UCC27211A 与 UCC27211有何区别?#39?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27211, UCC27211A, UCC27210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763130/ucc27211a-what-s-the-difference-of-ucc27211a-and-ucc27211

器件型号:UCC27211A
主题中讨论的其他器件:UCC27211UCC27210

你(们)好

UCC27211A 和 UCC27211有何区别?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    UCC27211和 UCC27211A 4A、120V 半桥驱动器是高性能驱动器、在参数表中具有几乎相同的规格。


    不过,我将在下文概述一些不同之处。


    UCC27211采用4种封装、包括 SOIC-8、Power Pad SOIC-8、SON-8和 SON-10。 UCC27211A 采用 SOIC-8和 SON-8封装。


    UCC27211包含在该器件系列中的 UCC27210。 UCC27211具有与 TTL 兼容的驱动器输入、标称输入上升阈值为2.3V、标称下降阈值为1.6V。 UCC27210具有伪 CMOS 兼容驱动器输入、其输入上升阈值为5.0V 标称值、下降阈值为3.2V 标称值、从而提供更高的迟滞。


    与 UCC27211相比、UCC27211A 在 VDD 上的抗噪性能也有所提高。 凭借尺寸合适的 VDD 电容器和良好的布局、UCC27211将在应用中按预期工作。 然而、在 VDD 至 VSS 引脚上的噪声过大的情况下、UCC27211A 得到了改进。