Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A, UCC27211, UCC27210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27211A 主题中讨论的其他器件: UCC27211、 UCC27210
UCC27211和 UCC27211A 4A、120V 半桥驱动器是高性能驱动器、在参数表中具有几乎相同的规格。
不过 ,我将在下文概述一些不同之处。
UCC27211采用4种封装、包括 SOIC-8、Power Pad SOIC-8、SON-8和 SON-10。 UCC27211A 采用 SOIC-8和 SON-8封装。
UCC27211包含在该器件系列中的 UCC27210。 UCC27211 具有与 TTL 兼容的驱动器输入、标称输入上升阈值为2.3V、标称下降阈值为1.6V。 UCC27210 具有伪 CMOS 兼容驱动器输入、其输入上升阈值为5.0V 标称值、下降阈值为3.2V 标称值、从而提供更高的迟滞。
与 UCC27211相比、UCC27211A 在 VDD 上的抗噪性能也有所提高。 凭借尺寸合适的 VDD 电容器和良好的布局、UCC27211将在应用中按预期工作。 然而、在 VDD 至 VSS 引脚上的噪声过大的情况下、UCC27211A 得到了改进。