This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:用于14V 锁定的 UVLO 公式

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762733/lmzm33606-uvlo-formula-for-14v-lockout

器件型号:LMZM33606

您好!

我在 21页的表7上阅读了 LMZM33606的数据表、您提供了10V 和15V 的 UVLO。

但我们的一些电池在15V 时具有最小放电、而在13.5V 时具有其他电池。

我希望我们可以对一节电池和另一节14-15V 电池实现15.5-16V 的锁定。

但我正在寻找一个公式、我可以使用它来解决这个问题、但没有一个公式。

或者 UVLO 是否非常精确且具有严格的容差、可锁定在恰好为15V 的电压下?

我是否能够获得有关这方面的帮助和建议。

此致

穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammed、

    数据表中的表7提供了 UVLO 阈值电阻器值选择、可满足各种常见的客户应用要求。 我将详细介绍这一点、看看我是否能为您提供用于生成此表的公式。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammed、

    UVLO 阈值配置基于 Vin 的电阻分压器、可将 EN 电压设置为1.2V。

    因此、UVLO 阈值设置的公式应如下所示:

    租金= 100k (典型值)
    RENB =(1.2 x 100k)/(VIN–1.2)

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、感谢您、正如我们正在考虑将 UVLO 用于电池保护时、UVLO 的容差是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    由于 UVLO 阈值由至电阻器设置、以在 EN 引脚上实现1.2V 电压、因此取决于电阻器值。 我本人尚未对此进行过测试、但我希望如果您使用的是1%电阻值、那么至少可以达到1%- 2%的容差。   

    此致、

    Jimmy