This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:bq27426回流焊条件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762071/bq27426-bq27426-soldering-reflow-condition

器件型号:BQ27426

你(们)好

bq27426 (CSP)可接受的波纹管回流条件以及多少次正常。

 

*峰值温度:245度,20至40秒

*最高峰值温度:260度5秒

 

*可以接受多少次回流焊?

 

感谢您的支持。

 

谨致问候 K.Kanao

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Katsuhiro

    这不是我们所描述的。 您必须了解其他类似封装器件的过去经验。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx

    感谢您的支持。

    我发现 CSP 封装的回流条件如下所示、但没有关于   回流的可能次数的说明。

    对于 QFN 封装、2次正常。 但我认为 CSP 是一次性的、因为焊锡凸点会因第二次回流而损坏。

    您是否会告诉我 CSP 在2次回流或 一次回流时是否正常?

    http://www.ti.com/lit/an/sbva017/sbva017.pdf

     

    谨致问候 K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Kanao

    我们的封装组指定了3次回流焊。 请参阅以下文档的第9.2.4节:
    www.ti.com/.../snaa002e.pdf
    请注意、移除是一个破坏性过程。

    谢谢
    Onyx