请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 你(们)好
bq27426 (CSP)可接受的波纹管回流条件以及多少次正常。
*峰值温度:245度,20至40秒
*最高峰值温度:260度5秒
*可以接受多少次回流焊?
感谢您的支持。
谨致问候 K.Kanao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Onyx
感谢您的支持。
我发现 CSP 封装的回流条件如下所示、但没有关于 回流的可能次数的说明。
对于 QFN 封装、2次正常。 但我认为 CSP 是一次性的、因为焊锡凸点会因第二次回流而损坏。
您是否会告诉我 CSP 在2次回流或 一次回流时是否正常?
http://www.ti.com/lit/an/sbva017/sbva017.pdf
谨致问候 K.Kanao