This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:开发

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762148/lmg1020-develop

器件型号:LMG1020

尊敬的所有人

当我阅读文章《使用 LMG1020-EVM 纳秒激光雷达 EVM》时,无法理解以下句子。 有人能帮助详细描述吗?

栅极环路的预期谐振频率为~70-90MHz (给定栅极电容为
~10nF 且栅极电感为3-5nH)、观察到的振荡为250MHz、这意味着有一个栅极
环路电感为~40pH。 因此、这是拾取噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samba 您好!  

    查看我们的 TI 技术手册:  它介绍了栅极驱动环路中的谐振电路、并帮助您计算抑制振荡所需的外部栅极电阻。  

    如果您有任何疑问、请告诉我!  

    如果您的问题得到了解答、请按绿色的已解决按钮。  

    此致、
    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateo、

    感谢您的帮助。 另一个问题是,我们发现 PGND 和 GND 连接在引脚 GaN 晶体管上。 您能帮助解释为什么要这样做吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Samba,

    如 EVM 用户指南第6页所示、PGND 和 GND (开尔文 GND)单独输出引脚。

    另请查看以下 IGBT 应用手册中的第2部分(但它仍然适用于 GaN):
    www.ti.com/.../slua169a.pdf

    它介绍了开尔文连接如何帮助实现 FET 源极和栅极环路回路的共源极电感。 开尔文连接会切断栅极驱动器的电源、使传动系电流流经通道基板。

    这是否有意义、如果您有任何其他问题、请告诉我。
    谢谢、