This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512HV:RT 未正确设置 FSW?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761841/tps92512hv-rt-not-setting-fsw-properly

器件型号:TPS92512HV

我希望 fsw 为125MHz、因此根据数据表的图3、我使用了 Rt = 1Mohm。  但是、我的开关频率为62.5kHz、是我预期的 FSW 的一半。  RT 安装正确、并根据数据表在器件的引脚5和 GND 之间连接。  Vin = 48V、Vout = 40V (Vsense = 0.3、Vf = 3.3V 时灯串= 12个 LED、LED 电流为2A -> 3.3V * 12LED + 0.3 = 39.9V)。  我使用 PDIM 功能以每120Hz 1200us 的脉冲对 LED 进行脉冲。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我假设您需要125KHz。

    您是否看过电感器电流波形? 您是否在 IC 附近测量过 Vout 和 Vin? 根据数据表计算、应将其设置为接近131MHz。 您是否尝试更改 Rt 值以查看它是否会更改相同的比率、如500千欧。 Rt 引脚是否连接了其他任何元件?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、