This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:EMB1499 VSET 短接至 VIO?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762805/em1402evm-emb1499-vset-shorted-to-vio

器件型号:EM1402EVM

您好!

根据 EM1402原理图、平衡电流设定点(U2.6)似乎被接至 VIO (通过0 R2和0 R113)、但也被接至 DAC_OUT (U17.1)(通过1K R82)。 数据表指示:

"支持的 VSET 值范围为1V 至2.2V。"  但是、VIO 为3.3V (典型值)?? 连接到 TMS570 Launchpad 时、VIO 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    很好,但是原理图有点误导- Vset 实际上没有短接到 VIO,因为原理图第8页上显示的 Vref 是一个小写的 Vref,它是一个不同于 VIO 的网络。 小写的 Vref 被标记为 AUX 连接引用、而不是实际的 VREF (大写)引脚。 对这种混乱表示歉意。

    此致、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Taylor、您说得对、标签外壳骗了我。
    您对我询问的其他问题有什么看法吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    很抱歉耽误了时间、我正在收集数据、等待下周一位返职的同事的意见。 几个问题:
    您是否检查了终端驱动器是否正常工作或通过测试使用 GUI 更改过采样寄存器?
    您是否测试了任何有关降低 Vsense 电阻的建议以帮助解决 ADC 误差?
    您是否在使用 GUI (而非 MCU 代码)的多个电路板上遇到相同的校验和/无效字节数量错误?

    此致、

    泰勒