This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:电池充电时延迟 ACK

Guru**** 2610395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763155/bq34110-delayed-ack-when-charging-battery

器件型号:BQ34110

我的客户发现、在将地址和/或命令发送到 BQ34110后、通过 I2C 接收 ACK 会出现延迟。
大多数情况下、ACK 会在300us 后发出、这不是问题、但有时 ACK 需要长达24毫秒。
另外、在一小时内、客户观察到大约10个 ACK 延迟、即1.2毫秒。

1、VCC/VBAT/CE 电压看起来不错、没有噪声、在发生延迟 ACK 时、电压会下降。  
2. BQ34110用于监控铅酸电池。 延迟的 ACK 仅在为电池充电时发生(恒定电流模式或恒定电压)。 我们从未在涓流充电期间或在我们不对电池充电时观察到过延迟的 ACK。
3.尝试将充电电流降低到原来的2.5倍(800mA)、但仍注意到 ACK 延迟。
4.从所有 I2C 日志中、第一个延迟的 ACK 在充电开始5-6分钟后发生。

我订购 EVM 是为了尝试在我的结尾重现问题、但同时、我想知道是否有人以前看过这个问题、并有一些想法要分享。

这种延迟对于 BQ34110是否正常?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    这不是我们在 EVM 上的测试中观察到的结果。 FW 调度程序将通信优先于监测仿真、因此不应影响任何通信。