This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001:无负载运行期间的总静态电流

Guru**** 2611485 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763139/lm46001-total-quiescent-current-during-operation-at-no-load

器件型号:LM46001

您好!

 

我们正在应用中使用 LM46001,并更仔细地审查了静态电流规格。

  • 对于 Vbias“非开关”,有一个85uA_TYP (最大140uA)规格
  • 但是,对于“工作静态电流(开关)”,通常也需要24uA 的电流。

非开关 Iq 如何高于开关?

在无负载开关运行期间、我们可以预期的总静态电流是多少?

非常感谢、Keith

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IBIAS 规格是指 BIAS 引脚在由外部电压源供电时消耗的电流。  IQ-无烟 规范是输入引脚(VIN)的电流消耗。  如果 VOUT>3.3V、数据表建议将 BIAS 引脚连接到输出端。  

    当 BIAS 被接至 VOUT 时、运行中的典型空载电流为24uA、如下所述:

    如果您有任何其他问题或任何不清楚的问题、请告诉我。

    此致、

    Katelyn