This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063A:CS 的内部连接(引脚10)

Guru**** 2611495 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763120/ucc28063a-internal-connection-of-cs-pin-10

器件型号:UCC28063A

尊敬的团队:

我们的客户计划使用 UCC28063A。

我们有一个问题:CS/输入@引脚10是否用于方框图中所示的 OC 比较器之外的其他用途?

客户希望将另一个过流检测连接到此引脚(使用具有不同电流感测位置的 ORing /另一个比较器)。

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题是否可以对 CS 引脚使用 ORing 电路? 请澄清您的问题或您的需要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、
    问题是:信号@ CS/引脚10是否仅用于比较器-请参阅屏幕截图?

    谢谢、致以诚挚的问候
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CS 引脚内部连接是比较器、但不是高阻抗输入、即该端子需要166uA 的偏置电流。 因此、当您将外部电路连接到该引脚时、您需要考虑该偏置电流。