This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:TPS22916是否必须满足可开始工作的 I (RCB)?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22916, TPS2120, TPS2121, TPS2115A, TPS22912C, TPS22910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762864/tps22916-is-it-tps22916-must-meet-i-rcb-that-can-start-working

器件型号:TPS22916
主题中讨论的其他器件: TPS2120TPS2121TPS2115ATPS22912CTPS22910A

您好,

请咨询 TPS22196器件、始终在电池中使用 TPS22916灯串、EN 一直处于导通状态、下面的 LDO 人为地控制其电源、在 LDO 电源的控制下、现在通常无法阻止电池的电源、 TPS22916是否必须满足能够开始工作的 I (RCB)要求? 如果是、您是否有较低的电流推荐 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cris、  

    感谢您与 E2E 联系!

    为了重申您的配置、您将 TPS22916连接在上述电路中的电源多路复用器配置中、每当启用3.6V LDO 时、它都会阻断反向电流。 我的理解是否正确?

    TPS22916可用于此类配置、但使用集成电源多路复用器件可能更容易、例如 TPS2121、TPS2120或 TPS2115A。 这些器件可将二极管和负载开关集成到单个器件中。  

    要回答您对 TPS22916的问题、RCB 激活电路将在电流达到-500mA 时阻止从 VOUT 到 VIN 的反向电流。 一旦输出上的电压降至 VIN 的25mV 以内、RCB 将被禁用。  

    您还可以查看 TPS22912C 或 TPS22910A、了解其他具有 RCB 功能的器件。

    谢谢、

    黄亚瑟