This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2674:LM2674M-ADJ FB 引脚处的电压过高;输出电压也过高

Guru**** 2611405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762807/lm2674-voltage-at-the-fb-pin-of-my-lm2674m-adj-is-too-high-so-is-output-voltage

器件型号:LM2674

我正在尝试使用 SIMPLE SWITCHER LM2674M-ADJ/NOPB-ND、其中输入电压[10、12.6]V、我所需的输出为5.3V。  输入电压为12.05V 时、我测量的输出电压为10.13V。  FB 引脚上的电压测量值为+2.303V (应为1.21V)。  有什么关于正在发生什么事的想法吗?  根据我的 Webench 设计、我的设定点应为+5.324V。  我是否有一批坏部件?  我从 DigiKey 购买了这些产品。  我不高兴烧毁了一些无法承受10.13V!e2e.ti.com/.../SimpleSwitcher_2B00_5V3-schematic.pdf 的下游组件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Carl、

    我注意到开/关引脚可能会获得比应有的更多电压。 作为一个实验、您能否将其上拉、以使用单独的电源或分压器?

    此外、您的输入电压是多少、该器件实际上是在进行开关?

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、感谢您的回复。  您的观察帮助我指明了正确的方向。  我通过简单地将开/关引脚悬空(在更换烧毁的 LM2674之后)来解决了我的问题。  谢谢!