This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3878-ADJ:输入电压范围(VIN-MAX)

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3879, LP3878-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762962/lp3878-adj-input-voltage-range-vin-max

器件型号:LP3878-ADJ
主题中讨论的其他器件:LP3878LP3879

您好!

LP3878 (可调版本)和 LP3879 (固定版本)似乎非常相似。

但是、LP3878显示的 VIN 高达16V (了解工作电压)、而 LP3879显示的 VIN 高达仅为6V、16V 仅为"绝对最大值"。

这有点令人困惑。

安全连续工作输入电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    虽然这两个器件相似、但它们具有不同的工作电压范围。 工作电压范围是稳压器设计、测试和表征工作时的输入范围。 绝对最大电压范围仅为应力测试、不适用于持续运行。

    对于 LP3878-ADJ、建议的工作输入电压范围为2.5V 至16V、而 LP3879的建议工作输入电压范围为2.5V 至6V

    非常尊重、
    Ryan